Technology
Technology

Parliamo di tecnologia



 

Tutti i principali produttori di attrezzature ti propongono di provare la tecnologia. Caterpillar non fa eccezione. Crediamo che l’innovazione possa aiutarti a:



  • RIDURRE INDICENTI E INFORTUNI
     

  • SPOSTARE PIÙ MATERIALE

    in modo più veloce e preciso e a un costo inferiore
     

  • AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

    anche con operatori meno esperti
     

  • EVITARE I FURTI

  • ATTRARRE E FAR RESTARE GLI OPERATORI QUALIFICATI
     

  • uTILIZZARE LE TUE RISORSE IN MODO PIÙ EFFICIENTE
     

  • UTILIZZARE TUTTA LA VITA DEI COMPONENTI PRINCIPALI
     

  • RIDURRE LE EMISSIONI E AUMENTARE IL TEMPO DI ATTIVITÀ

  • RIDURRE I COSTI DEL CARBURANTE
     

  • CONTROLLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE
     

  • MIGLIORARE LA PRECISIONE DEI PREVENTIVI




 

 

In Poche Parole, Può Essere La Strada Verso Una Maggiore Redditività.

Mentre è facile capire i vantaggi della tecnologia, le parole utilizzate possono confondere. Prenditi qualche minuto per rivedere alcune delle parole e delle sigle che ultimamente sono utilizzate nel tuo settore. Conoscere la lingua può farti sentire più a tuo agio con la tecnologia e questo potrebbe aiutarti a percorre il sentiero verso la redditività a un passo un po’ più veloce.



di
Tecnologia

L’uso della scienza per risolvere un problema o inventare qualcosa di nuovo.

di
Tecnofobia

Paura o avversione della tecnologia, soprattutto i computer.

di
Tecno-trionfo

La splendida sensazione che provi quando hai imparato a usare una nuova tecnologia.

di
Internet delle cose

Termine coniato alla fine degli anni ‘90 per indicare una rete di oggetti (come le macchine a movimento terra) dotati di tecnologie che consentono loro di comunicare con te o fra di loro tramite internet.

di
Cloud Computing

Conservare e accedere a dati e applicazioni tramite internet invece di utilizzare hardware locali, software e dispositivi personali.

di
Autonomia

L’uso di hardware e software per aiutare gli operatori umani nei processi manuali di routine per risparmiare tempo, ridurre i costi, migliorare la qualità e aumentare la sicurezza. Esempio: Cat® Grade con Assist.

di
Semi-autonomia

Descrive un processo o una macchina che può eseguire una serie delle sue attività predefinite senza interazione umana. Esempio: Cat® Command per attività estrattive sotterranee.

di
Autonomia

Descrive un processo o una macchina che può eseguire tutte le sue attività predefinite senza interazione umana. Esempio: Cat® Command per le operazioni di trasporto.

di
Sistema di guida (o di indicazione) della macchina

Sistema di bordo che mostra agli operatori dove tagliare, riempire o spostare materiale per completare un progetto definito. Esempio: funzionalità Cat Slope Indicate sui dozer Cat.

di
Sistema di comando della macchina

Sistema di bordo che controlla automaticamente la lama, la benna o altre funzioni. Esempio: Cat Grade con Assist, una tecnologia Cat.

di
Sistema telematico

Sistema di bordo che monitora e riferisce dove si trova una risorsa, cosa sta facendo, cosa succede internamente e altre informazioni critiche. Esempio: tecnologie Cat Link: Equipment Management e VisionLink®.

di
Analitica

La scoperta e la comunicazione di modelli significativi riscontrati nei dati, fornendo informazioni che aiutano il proprietario dell’attrezzatura a prevedere i problemi, a risolverli e a portare miglioramenti. 

di
Strumenti di visualizzazione

Software che traduce i dati grezzi in tabelle, schermate e altri grafici.

di
UAV (velivolo senza pilota)

Velivolo senza pilota comandato tramite pilotaggio remoto o computer di bordo; utilizzato nell’edilizia per gestire la sicurezza e monitorare l’avanzamento dei lavori (chiamato comunemente “drone”).

di
Identificazione a radiofrequenza

L’identificazione a radiofrequenza (RFID) consiste nell’utilizzare onde radio per leggere e raccogliere informazioni conservate su etichette tag attaccate a un oggetto. (Le puoi trovare su alcuni gilet di sicurezza Cat.)

di
Sistema satellitare globale di navigazione

Il Sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) è un sistema di navigazione che fa uso di satelliti e comprende i sistemi di Stati Uniti (GPS), Russia (GLONASS), Cina (BeiDou) e Unione Europea (Galileo).

di
UWB (Ultra-Wideband Technology)

La tecnologia a banda ultralarga è utilizzata per trasmettere grandi quantità di dati digitali in modalità wireless attraverso spettri di frequenza molto ampi, con impulsi brevissimi per distanze di piccole dimensioni.

di
BIM (Building Information Modeling)

Il Building Information Modeling (BIM) è il processo di creazione e gestione di rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e funzionali di determinati spazi. È un modo per “costruire” entità virtuali – prima della loro costruzione fisica vera e propria – per ridurre le incertezze, migliorare la sicurezza, simulare e analizzare potenziali cambiamenti e prevedere e risolvere eventuali problemi.

Migliora con la tecnologia Cat

Le tecnologie Cat parlano da sole. Potrai conoscere la tua attrezzatura e le tue attività come non hai mai fatto.

Connettiti
Cat Technology
Cat Technology



È importante capire il significato delle singole parole, ma è ancora più essenziale comprendere il modo in cui le tecnologie lavorano insieme. I dati provenienti dai comandi GNSS, dai sistemi di indicazione e di guida, dai dispositivi RFID e dalla telematica sono raccolti e trasmessi in modalità wireless ai sistemi fuori bordo (spesso su cloud), dove è possibile utilizzare strumenti di visualizzazione e analisi per ottenere informazioni che fanno prendere decisioni migliori e quindi portano più guadagni in termini di sicurezza, efficienza e redditività.

Articoli collegati

Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.