電力プロファイル
電力プロファイル
エリー湖のオンタリオ南岸に位置するレミントン/キングズビル地域はカナダの温室のメッカで、1,600エーカーを超える温室と、5つの大規模な食品加工工場があります。オンタリオ州の温室の6割以上はこの地域にあり、北米で最も温室が密集する地域になっています。
Seacliff Energy社ガス・エンジン・ベースの熱電併給(CHP)を導入することは、出資者にとって魅力的なソリューションです。産業や生産に安定した熱と電力を供給し、投資収益率を向上させることができるからです。AS Grüne Fee Eesti社はエストニアのタルトゥ市にあります。温室の運営に電力が必要でしたが、電力価格は高騰していました。そのため、同社(エストニアの首都タリンの南東200 km)は、野菜の成長を最大限に速められるよう、現地で発電できるシステムを必要としていました。
AS Grüne Fee Eesti温室年間を通して運営される温室への電力供給と重要な温度調整には、仕様どおりに電力を供給する能力のある高品質の機器が必要になります。その温室での植物の生長能力を最大限に高めるためです。また、このような繊細な農業用途では、停電をまったく発生させないか、発生しても最小限に抑えることを保証する堅牢なバックアップ電源システムも重要となります。
Eric van den Eynde温室