D6NからD5への更新は、CAT®製ドーザの全モデル名を簡素化する取組みの一環として行われています。今後数年間で、CATドーザ製品群の名前は小型から大型にわたってD1からD11に変更され、サイズクラスごとに1モデルとなります。“N”、“K”、“T”など文字の修飾コードは廃止されます。
D5ではその前身であるD6Nの性能をさらに発展させており、質量の増加や馬力の強化、ステアリング能力の向上を実現しているほか、多数のテクノロジ機能を備え、オペレータは短時間でより多くの作業をこなすことができます。
新型のCAT® D5は、優れた性能とともに、ブルドーザを最大限に活用するための使いやすいテクノロジ機能を幅広く備えています。軽快で応答性に優れ、押土と表面仕上げに必要な機能を取り揃えています。完全自動トランスミッションによってシームレスな加速が得られるため、作業を迅速に進めることができます。
D5はD6Nを超える出力と性能を備え、必要な作業を遂行できます。構造を強化したことで耐久性と稼働時間がさらに向上し、特定用途向けのプッシュアームドーザとして厳しい作業もこなすことができます。
キャブの設計を一新し、快適性と生産性について新たな基準を打ち立てています。オペレータのためにより広い空間を確保し、シートおよび各種コントロールはさまざまな調整が可能で最適な快適性が得られます。また、新しいオペレータインターフェイスには使いやすい10インチ(254 mm)のタッチスクリーンを採用し、高精細リアビューカメラを標準装備しています。キャブのガラス面積を約15%広げ、フードの傾斜を増すことで、視野が全体的に改善されています。