新型のD6 XEは、世界初のハイドライブ電気駆動ドーザです。電気駆動は、地面に動力を伝達する最も効率的な方法であり、非常に少ない燃料でより多くの作業を行うことができます。注記: 日本では、D6 XEはプッシュアーム構成のみでの提供となります。
D6は、設計が一新された幅の広いVPATブレード、バランスの改善、GRADEテクノロジのさまざまな機能のほか、新しい表面仕上げ用足回り(オプション)を搭載し、短時間で美しい表面仕上げができるように設計されています。
D6およびD6 XEでは、さまざまなGRADEテクノロジオプションを適用しています。Cat GRADE Control Slope Assistでは、GPS信号や追加のハードウェア/ソフトウェアを使用せずに、ブレードの位置を自動的に維持できます。工場出荷時に装備されるGRADE with 3Dオプションが更新され、オペレータに優しい新しいユーザインターフェイスを採用するとともに、スピード、精度、柔軟性が向上しています。
新型のD6 XEには、10年以上に及ぶ経験と電気駆動パワートレーンの継続的な開発が反映されています。設計および独自の試験で改善を続けることで、洗練された最新の電気駆動パワートレーンは、ますますシンプルかつ効率的で堅牢になっています。
新型のD6およびD6 XEでは、燃料効率を最大35 %向上し、メンテナンスコストを最大12 %削減するとともに、CATテクノロジによって生産性を最大50 %向上させることができます(図はD6 XEモデル)。