Com a ferramenta de trabalho certa, uma única máquina pode realizar tarefas que normalmente exigiriam uma frota inteira. É por isso que muitas construtoras estão investindo em ferramentas de trabalho para aumentar sua capacidade produtiva. Da mesma forma, essas empresas reconhecem que a manutenção preventiva é essencial para aproveitar ao máximo esses acessórios.
O cuidado com as ferramentas ou implementos de trabalho hidromecânicos é particularmente importante, pois trabalham com um fluxo auxiliar da máquina. Aqui estão algumas dicas de manutenção para os acessórios hidromecânicos mais comumente usados em nossos negócios para mantê-los funcionando em níveis máximos de desempenho.
Manutenção diária de rotina: os martelos requerem lubrificação a cada duas horas durante a operação normal e a cada hora em uso extremo. A graxa de uso geral derrete em altas temperaturas, por isso é importante usar um lubrificante que possa resistir a condições mais quentes, como pasta de martelo. Verifique se a ponteira está na posição totalmente recolhida ao engraxar, pois a aplicação inadequada pode causar sérios danos. Ao engraxar, aplique de 10 a 15 bombadas para cada graxeiro. Além disso, é importante verificar as mangueiras hidráulicas quanto a conexões soltas e / ou vazamentos antes do uso.
Rotina de manutenção semanal: A cada 40 a 50 horas de serviço, inspecione os pinos e buchas do martelo quanto ao desgaste e / ou danos. Nunca opere o implemento por mais de 15 segundos, pois o martelamento contínuo aquece a extremidade do pino da ferramenta e causa desgaste prematuro.
Manutenção diária de rotina: inspecione os dentes quanto ao degaste e / ou danos e substitua conforme necessário. Verifique se as brocas estão no lugar e se todos os parafusos estão apertados. Além disso, certifique-se de inspecionar a broca quanto a rachaduras e lubrificar o pino de articulação na parte superior do cabeçote do motor de acionamento.
Dicas de operação para evitar problemas de manutenção: vassouras angulares são usadas em uma ampla variedade de aplicações, incluindo estacionamentos, pistas de aeroportos, limpeza de ruas e fresagem, para citar alguns. Para ajudar a garantir uma longa vida útil, há várias dicas de operação a serem lembradas. O uso contínuo da vassoura em um ângulo em uma direção, engate excessivo das cerdas e / ou aplicação de muita pressão contra o solo sem o ajuste adequado da vassoura pode causar desgaste prematuro das cerdas. Portanto, a vassoura deve ser ajustada para uma posição em que as cerdas toquem levemente no pavimento durante a operação.
Rotina de manutenção diária: inspecione as cerdas da vassoura diariamente. Procure desgaste irregular, quebra prematura ou perda de cerdas. Inspecione visualmente se a vassoura está danificada, certificando-se de que os fixadores estejam apertados, os pontos de articulação não estejam gastos e a corrente esteja devidamente ajustada. Consulte o Manual de operação e manutenção da vassoura angular (OMM) para obter as instruções de ajuste da corrente. Aplique lubrificante no rolamento externo e no lado interno das cerdas.
Substituição da cerda: as cerdas da vassoura angulável devem ser substituídas quando o diâmetro externo estiver gasto para 560 mm (22 polegadas) e o comprimento das cerdas expostas for reduzido para 125 mm (5 polegadas).
Rotina de manutenção diária: Certifique-se sempre de que os bits estão girando corretamente antes de operar o equipamento. A poeira do asfalto e concreto pode penetrar nas brocas durante a operação e fazer com que parem de girar. Portanto, esses bits também devem ser inspecionados de hora em hora para garantir que estão girando corretamente durante o serviço. Tenha cuidado porque as brocas ficam muito quentes durante a operação. Portanto, recomendamos sempre usar um par de luvas grossas para verificar a rotação. Se o acessório continuar a operar enquanto as brocas não estão girando, isso pode causar danos ao porta-bits e ao próprio tambor.
Rotina de manutenção semanal: Lubrificar as extremidades do cilindro de controle de profundidade da fresadora e eixos de controle. Inspecione a estrutura do cilindro e as sapatas deslizantes ajustáveis quanto a desgaste e substitua conforme necessário.