Nova Geração De Carregadeiras Médias Cat
Nova Geração De Carregadeiras Médias Cat

Inteligência que eleva o trabalho a um novo patamar de eficiência.

Novas Cat 980 e 982

As Novas Cat® 980 e 982 trazem, como padrão de fábrica, uma série de tecnologias muito fáceis de usar que foram desenvolvidas para atender às suas necessidades aumentando a eficiência e a produtividade nas operações e oferecendo desempenho premium ao mesmo tempo em que reduzem os custos e o consumo de combustível.

  • Tecnologia superior
  • Produtividade aumentada
  • Maior eficiência de combustível
  • Confiabilidade
  • Durabilidade
  • Ainda mais versatilidade

de

Custos de manutenção até 12% menores1

 

Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você faz mais a um custo menor em comparação com a série M.

Além disso, as máquinas recebem automaticamente as atualizações de software e têm recursos para que vários problemas possam ser resolvidos remotamente.

Tudo isso significa economia de tempo e dinheiro.

Máquina inteligente
para operação eficiente

As Carregadeiras de Nova Geração trazem a maior gama de tecnologias e os mais recentes recursos de assistência ao operador para ajudá-lo a aumentar a produtividade.

As tecnologias integradas da Cat, como Cat Payload com Assist e ajudas de trabalho a bordo, tornam a operação da máquina mais fácil e os resultados mais eficientes.

Máquina inteligente para operação eficiente
Máquina inteligente para operação eficiente

Até 10% mais produtividade1

 

O novo Autodig com Auto Set Tires oferece carregamento automatizado, altos fatores de enchimento consistentes e desgaste reduzido dos pneus, enquanto o Cat Payload com Assist ajuda a carregar de acordo com a meta de cada trabalho, para aumentar a produtividade com relação à serie anterior.

de
de

Eficiência máxima a partir da cabine

 

A Novas 980 e a Nova 982 apresentam tecnologias integradas que ajudam a tornar sua operação mais eficiente.

Cat payload com assist²

  • Sempre alcance metas de carga precisas
  • Acompanhe a produção diária

Autodig com auto set tires

  • Carregamento automatizado para aumentar a produtividade
  • Redução do desgaste dos pneus

Ajudas de trabalho personalizadas

  • Maior facilidade na operação

Maior eficiência é mais lucro em cada carga.

A melhor combinação de recursos

 

Máquinas configuradas para aplicações dedicadas:

  • Maior economia de combustível, menor tempo de operação e menores custos de manutenção.
  • Alta potência e desempenho em uma grande variedade de aplicações especiais.
  • Confiabilidade aumentada através da integração entre os recursos e a simplicidade do design.
  • Suporte de alto padrão mundial da rede de revendedores Cat
de

1 1 Comparados aos modelos da Série M
² Sem aprovação legal para comercialização

Se você quer muito mais desempenho e efciência no trabalho, conheça agora a Nova Geração de Carredadeiras Cat.

Nueva Generación de Cargadores Cat

Programa de garantia de combustível

Veja agora
Programa de garantia de combustível
Programa de garantia de combustível


MAIS ARTIGOS