Um operador qualificado pode usar entre 10 e 12% menos combustível executando a mesma tarefa que um não qualificado. É por isso que o treinamento é importante. Ensine a sua equipe como usar o equipamento adequadamente, limitar o tempo em marcha lenta e usar recursos de economia de combustível, como o Modo Econômico. Para economizar ainda mais combustível, invista em tecnologias que automatizam a lâmina ou funções da caçamba normalmente desempenhadas pelos operadores. Esses sistemas, como a Cat® Grade com Assist e Cat Grade com controle 2D ou 3D ajudam operadores de todos os níveis a usar menos combustível.
Vários fatores influenciam a capacidade de alcançar prazos e evitar erros. A maioria vai além do controle de um operador. É por isso que equipamentos com tecnologia podem fazer a diferença. Quando os operadores têm acesso a produtos de controle de nível integrados, ferramentas de gerenciamento de carga útil ou tecnologias de compactação, eles estão mais bem preparados para trabalhar com rapidez, segurança e economia.
Tecnologia e treinamento também podem impedir que operadores usem os equipamentos de forma incorreta e elevem os custos operacionais. A prática de sobrecarga, por exemplo, coloca pressão demais nas estruturas da máquina, acelera o desgaste do motor e da transmissão e reduz a vida útil do pneu. Ao ensinar os operadores a evitar sobrecargas e fornecer tecnologia como a Cat Payload, que monitora o peso da carga em tempo real, a eficiência do carregamento pode ser otimizada e os custos operacionais contidos.
Carter também demonstrou apreço pelo sistema integrado de barreiras eletrônicas que permite configurar limites eletrônicos acima, abaixo e ao redor da escavadeira. “Se você ativar essa barreira eletrônica, ela não permitirá que você saia do limite. Você não vai conseguir atravessar a linha. Ela vai apitar até parar. É um recurso de segurança.”
As luzes LED também chamaram a atenção de Carter. Ele se lembra de chegar ao canteiro antes do nascer do sol e perceber que a nova máquina já estava trabalhando. “Ela ilumina tudo. Eu conseguia ver muito bem. O LED era ótimo!”
É claro! Não é só uma frota moderna que vai atrair mão de obra qualificada. Mas a tecnologia pode ser atraente para os operadores, por isso é um fator que vale a pena considerar. Saiba mais sobre a tecnologia da Escavadeira Cat 320 da Nova Geração aqui.