Se você está procurando por um novo carro, pode ser que esteja vendo várias opções que não existiam há dois anos—opções como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistemas de aviso de afastamento da faixa, detecção de ponto cego e estacionamento paralelo automático. Esses recursos são conhecidos por Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor, embora alguns achem esses recursos exageros, outros esperam que eles se tornem padrão muito em breve.
Alguns fabricantes de equipamento de construção também estão utilizando a tecnologia de assistência através do uso de sistemas de inclinação automatizada, que não exigem um investimento em infraestrutura de GPS. Esses sistemas não só fornecem orientação visual para o operador—uma imagem dentro da cabine mostrando onde cortar e preencher—eles também controlam o movimento da pá e da caçamba, liberando o operador para se concentrar em outras tarefas.
O QUE ESTÁ DISPONÍVEL?
Alguns novos tratores usam a tecnologia de assistência para controlar o ângulo da lâmina. De dentro da cabine, o operador define o ângulo de inclinação desejado para o trabalho e, em seguida, o sistema mantém fixo esse ângulo da lâmina enquanto a máquina trabalha sobre o solo mantendo a meta desejada. O operador ainda controlará manualmente a altura da lâmina, mas não precisará mais fazer ajustes constantes no ângulo de corte. O resultado é um trabalho entregue de maneira mais eficiente: em menos tempo, sem retrabalho e com menos fadiga para o operador. A tecnologia de assistência também está sendo usada em escavadeiras para automatizar as funções da lança e também da caçamba. Basta o operador inserir uma profundidade alvo de escavação no monitor, selecionar "auto" e começar a trabalhar. Quando a caçamba estiver a alguns centímetros da profundidade alvo, a tecnologia de assistência é ativada e ajusta automaticamente o movimento da lança e inclinação da caçamba para manter um ângulo constante de escavação. O resultado é uma escavação mais rápida e precisa.
QUAL É O IMPACTO NO TRABALHO DO OPERADOR?
Nossos clientes falam que as tecnologias de assistência tornam os operadores melhores em seus trabalhos, independente do nível de experiência e habilidade. Uma pessoa que utiliza o Cat® GRADE com Assist, por exemplo, pode alcançar a profundidade alvo de uma escavação cerca de 45% mais rápido do que alguém que não usa essa tecnologia e 30% mais rápido do que alguém que está usando apenas um sistema de orientação. Com o uso da tecnologia você fará menos escavações, o acabamento final será mais fácil e o operador estará menos cansado no final de um turno de trabalho. Aprender a usar o sistema 2D é simples e rápido, além disso você pode atualizar para a tecnologia 3D quando for necessário.
QUAL É A EXPECTATIVA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO?
Cada obra é diferente, mas pense sobre as economias geradas quando o trabalho é feito 45% mais rápido: combustível, mão de obra, hora-trabalho, retrabalho, material base, greidistas, estacas e outros. Já vimos clientes recuperarem seu investimento no Cat GRADE com Assist em um único trabalho. Mas a maioria recebe o retorno completo dentro do período de um ano.
VOCÊ PRECISA DISSO?
Há bons motivos para você considerar um investimento na tecnologia de assistência. Quando usado na aplicação certa, é uma maneira fácil e rápida de melhorar a produtividade, controlar custos e suprir a falta de mão de obra especializada no setor. Ao mesmo tempo que é uma tecnologia acessível, já que não necessita de uma infraestrutura 3D.
Fale com seu revendedor local da Cat para descobrir se esta tecnologia é uma boa solução para seu negócio.