Novas Cat 980 e 982
Novas Cat 980 e 982

Novas Cat® 980 e 982
Saiba o que uma carregadeira inteligente pode fazer por você

Você já viu que a Nova Geração de Carregadeiras Médias Cat® é muito mais inteligente e, por isso, oferece um desempenho incomparável enquanto reduz o custo operacional. Agora, você vai saber como ela facilita a sua vida ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência no trabalho.

de

Manutenção Inteligente

 

Intervalos estendidos entre as trocas de filtro e de óleo

Nas carregadeiras médias da Nova Geração, os centros de serviços hidráulicos e elétricos são de fácil acesso e estão ao nível do solo.

Sistema de lubrificação automática

Os pontos de lubrificação foram agrupados para permitir uma manutenção rápida e fácil. Com o sistema opcional de lubrificação automática, o Autolube, a vida útil de componentes e sistemas fica ainda maior.

Cat App

O Cat App permite o gerenciamento remoto da frota, fornecendo dados de localização, horas e programações de manutenção. Ele também o alerta sobre a manutenção necessária e permite solicitar peças e serviços diretamente do seu celular.

Tecnologias de serviço remoto

O Sistema de Resolução de Problemas Remoto conecta a máquina ao departamento técnico do seu revendedor Cat para diagnosticar problemas com rapidez, economizando tempo e deslocamento, e garantindo que a sua 980 ou 982 opere com desempenho máximo.

Flash remoto

Assegura que as carregadeiras sempre estejam operando com o software mais atualizado. As atualizações são enviadas diretamente para a máquina em segundo plano e a instalação pode ser iniciada no portal Cat Remote Services de maneira segura, reduzindo o impacto na produção.

Recursos Inteligentes

 

Cat Payload com Assist1

As novas Cat 980 e 982 trazem um sistema exclusivo Cat Payload² que calcula continuamente o peso do material enquanto a máquina trabalha. Os dados são exibidos em tempo real para melhorar a produtividade e a precisão do carregamento. Assim, é possível mover mais material e carregar caminhões com precisão, evitando sobrecarga ou subcarga. Opcionalmente, a funcionalidade do sistema ainda pode ser expandida com o Cat Tip Off Assist, que automatiza a carga final da caçamba de acordo com o objetivo de carregamento.

Novo Sistema Automático de Carregamento com Ajuste Automático de Pneus

O novo AutoDig com Auto Set Tires permite que o operador automatize totalmente o carregamento da caçamba para melhorar os fatores de enchimento e o tempo de carregamento. Usando uma técnica de carregamento adequada, reduz significativamente a patinagem e o desgaste dos pneus além, é claro, do consumo de combustível e o tempo de carregamento.

Ajudas Personalizadas para o Operador

O sistema permite configurar até 25 Perfis Personalizados: é só selecionar na tela para começar a monitorar a própria performance e a da máquina. Os novos conteúdos incluem, entre outros:

  • Ângulo de inclinação da ferramenta
  • Contador manual
  • Contador de rotações de roda
  • Temporizador de escavação

Soluções Inteligentes

 

Cat Link®

O Product Link® coleta dados de maneira automática e precisa de seus ativos. Informações como localização, horas, uso de combustível, tempo ocioso, alertas de manutenção, códigos de diagnóstico e integridade da máquina podem ser visualizadas online, por meio de aplicativos móveis e da internet. Através do VisionLink®, é possível acessar informações a qualquer hora e em qualquer lugar e tomar as melhores decisões para aumentar a produtividade, reduzir custos, simplificar a manutenção e aumentar a proteção e a segurança no local de trabalho. Existem diferentes opções de nível de assinatura, e o seu revendedor Cat pode ajudá-lo a configurar exatamente o que você precisa para conectar a sua frota e gerenciar o seu negócio sem pagar por extras indesejados. As assinaturas estão disponíveis com relatórios de celular, satélite ou ambos.

Cat Productivity®

A assinatura opcional do Cat Productivity® fornece informações detalhadas que ajudam a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade de operações de qualquer tamanho. Os dados do Cat Payload sobre a máquina e sobre o local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Product Link® para a plataforma da Web, que pode ser acessada de qualquer lugar pelo celular, tablet computador.

Caçambas da Série Performance

Com fator de enchimento 10% maior, melhor retenção de materiais e equilíbrio perfeito em relação à articulação da máquina, as caçambas da Série Performance têm o mesmo padrão de qualidade e confiabilidade da sua carregadeira Cat.

Engate Rápido Fusion™

O Engate Rápido Fusion™ opcional permite trocas rápidas de caçamba e demais ferramentas de trabalho sem sair da cabine.

1 Sem aprovação legal para comercialização

Toda essa inteligência está à sua disposição.

Se você quer muito mais eficiência no trabalho, use a inteligência. Escolha uma máquina da Nova Geração de Carregadeiras Cat.

Saiba Mais
Carregadeiras De Rodas
Carregadeiras De Rodas


MAIS ARTIGOS