Os proprietários e operadores de máquinas enfrentam pressões para completar tarefas da maneira mais rápida regularmente, e isso pode criar uma situação perigosa, caso seja dada prioridade aos prazos e não à segurança. Basta um segundo de distração para que ocorram danos ao equipamento ou ferimentos ao operador, e essas duas situações representam custos mais altos.
Danos ao equipamento e acidentes significam produtividade perdida, eficiência reduzida e menor desempenho. Incentivar uma forte cultura de segurança é a maior maneira de educar os operadores e o pessoal sobre a importância de trabalhar com segurança. Apresentações regulares e o conhecimento do Manual de Operação e Manutenção (MOM) podem melhorar imensamente a cultura da segurança para seu negócio. A lista a seguir inclui algumas considerações gerais.
- Defina claramente as orientações e os procedimentos para as normas de segurança.
- Relate ou substitua características de segurança danificadas, tais como degraus e corrimãos.
- Inspeções regulares da máquina podem assegurar que os sistemas de segurança estão funcionando apropriadamente.
- Estude o MOM, que deve ser mantido dentro da cabine das máquinas o tempo todo.
- Providencie manuais nos idiomas necessários e substitua os exemplares que estiverem em más condições.
- Exija o uso de equipamento de proteção individual tais como óculos de segurança, proteção auricular, capacetes, coletes altamente visíveis, uniformes de proteção, sapatos com pontas de ferro, máscaras com filtro contra poeira, luvas, etc.
Personalize os Procedimentos de Segurança
Precauções de segurança e procedimentos de inspeção ao redor da máquina podem diferir segundo a aplicação e o tipo de máquina. Normas e aplicações para uma aplicação nem sempre serão as mesmas para outra. Por exemplo, aplicações florestais podem ser mais suscetíveis de incêndios enquanto que operações madeireiras frequentemente ocorrem em superfícies íngremes onde são possíveis capotamentos das máquinas. Além disso, o trabalho de demolição normalmente envolve a desagregação de concreto, o que pode gerar fragmentos lançados ao ar. Todos esses cenários deverão ser abordados com processos personalizados de segurança para antecipar quaisquer situações inseguras.
Algumas máquinas compactas são rápidas e altamente manobráveis, exigindo procedimentos mais específicos, ou até mesmo operadores certificados, para assegurar uma operação segura. Minicarregadeiras, carregadeiras compactas de esteiras e carregadeiras para múltiplos terrenos movem-se rapidamente e frequentemente operam em áreas confinadas ou nas proximidades de pessoas. O tipo de trabalho feito por essas máquinas aumenta naturalmente as chances de ferimentos, danos ao equipamento e acidentes no canteiro de obras. São também versáteis, assim é provável que o os operadores troquem as ferramentas de trabalho várias vezes por dia, fazendo com que a visibilidade e os limites da altura livre de despejo sejam áreas importantes de cuidado. Abaixo há uma lista de considerações de segurança que são especificas das minicarregadeiras, carregadeiras compactas de esteiras e carregadeiras para múltiplos terrenos.
- Inspecione pneus e rodas ou os anéis e as luvas da roda motriz quando necessário.
- Verifique se existem danos na esteira, nos talões de acionamento e nas rodas do material rodante.
- Remova a formação de terra ou de resíduos do material rodante.
- Limpe as janelas regularmente e inspecione os ventiladores e os desembaçadores.
- Substitua os limpadores do parabrisa e o fluido de limpeza do parabrisa quando necessário.
- Inspecione a máquina quanto a danos estruturais ou rachaduras.
- Durante os deslocamentos, mantenha as ferramentas de trabalho em uma posição baixa.
- Remova a carga e vire a máquina no sentido do declive para corrigir deslizamentos laterais.
- Evite operar essas máquinas em transições.
- Consulte o MOM que é fornecido com a máquina.