Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Learn how customers all over the world are using Cat® Products to do great things.
Power up and see how far you can get as the iconic video game comes to life!
Saiba MaisA DataSpace é pioneira entre os centros de dados na Rússia, oferecendo espaço, equipamentos e largura de banda confiáveis para as principais instituições financeiras e empresas de telecomunicações russas e multinacionais operando no país.
Saiba MaisA Intergate.Manhattan fornece gerenciamento de dados para seus clientes. Isso é possível devido a quatro grupos geradores a diesel Cat® C175 que fornecem sistemas de energia de emergência para operações críticas. Equipado com um motor diesel com ciclo de quatro tempos, o C175 foi projetado para tempo em atividade confiável e funciona com um sistema de controle integrado para melhorar o desempenho.
Saiba MaisEnergia na Selva – Quando não conseguiu acompanhar a demanda na cidade isolada de Boa Vista, no Brasil, a empresa de serviço público recorreu à Oliveira Energia. Trabalhando com o revendedor Cat® local, a Oliveira projetou, construiu e lançou uma usina de energia de 107 MW com grupos geradores Cat em tempo recorde. A usina agora oferece desempenho excelente, além de energia consistente e confiável, para os moradores de Boa Vista.
Saiba MaisHeber Light & Power mantém a eletricidade fluindo através de um esforço de corte de cargade pico que inclui nove grupos geradores a gás de Lagarta. Ao redor do relógio, analistas da Heber Light & Power examina hora a hora preços de energia no atacado para determinar a combinação mais rentável de fontes de energia potenciais para atender a demanda a qualquer momento.
Saiba MaisAo comprar sua primeira máquina Cat®, a RJ Terraplenagens fechou seu primeiro grande contrato de obra. Nestea no, a empresa ganhou uma Retroescavadeira 416E em um sorteio no estande da Caterpillar na M&T e viu sua história mudar novamente para melhor com a Caterpillar.
Saiba MaisO Capitão Josh Temple da Primetime Adventures está a caminho de quebrar o recorde mundial do maior volume de marlins identificado em um ano - graças aos motores marítimos e ao grupo gerador Cat® que alimentam sua embarcação, a Carol Libby.
Saiba MaisO Capitão Josh Temple da Primetime Adventures está a caminho de quebrar o recorde mundial do maior volume de marlins identificado em um ano - graças aos motores marítimos e ao grupo gerador Cat® que alimentam sua embarcação, a Carol Libby.
Saiba MaisO Capitão Josh Temple da Primetime Adventures está a caminho de quebrar o recorde mundial do maior volume de marlins identificado em um ano - graças aos motores marítimos e ao grupo gerador Cat® que alimentam sua embarcação, a Carol Libby.
Saiba MaisO Capitão Josh Temple da Primetime Adventures está a caminho de quebrar o recorde mundial do maior volume de marlins identificado em um ano - graças aos motores marítimos e ao grupo gerador Cat® que alimentam sua embarcação, a Carol Libby.
Saiba MaisSolos argilosos transformados em bases sólidas
Saiba MaisEmpresa Italiana de pavimentação desfruta de grandes ganhos com um tambor mais largo. Foi participada uma melhoria de produtividade de 20 por cento.
Saiba MaisO novo sistema MDP (Machine Drive Power) ou Potência de Impulso das Máquinas (PIM) da Cat® mede a densidade dos solos em condições gerais e com maior precisão.
Saiba MaisA network of 19 Cat® diesel generator sets provided secure and safe power for every aspect of the festival venue.
Saiba MaisChester, California prepared to undergo a 72-hour power shutdown so that Pacific Gas and Electric (PG&E) could replace power poles and their cross-arms. PG&E’s North Valley General Construction Line Division (GC Line) contracted the local authorized Cat® dealer to provide temporary power to the town during this shutdown.
Saiba MaisNorth Church Gravel turned to Caterpillar for temporary power to launch the expansion of the company’s 365-acre site in northern New Jersey.
Saiba MaisThe Solon, Ohio manufacturing facility of L’Oreal USA will produce more than 120 million bottles of hair products this year. The increasing production volume creates a growing demand for chilled water for process cooling. They rented chillers from Caterpillar dealer Ohio Cat.
Saiba MaisIn the summer of 2007, Hale Northeastern Exposition Services, Inc. (Hale), was subcontracted to set up and run two national RV rallies. Families need to connect their RVs to an on-site power supply to use lighting and appliances. In addition, on-site power is required for the “Show Lot,” where events and outdoor displays of new RVs are provided.
Saiba MaisEckerd needed reliable, continuous power to keep critical data center operations on-line while awaiting the delivery of a permanent replacement system. Because power quality issues would disrupt vital computer applications, a temporary solution was needed quickly.
Saiba MaisThe Fred Hutchinson Cancer Research Center is one of the largest in the world and has developed major breakthroughs in the treatment of cancer and other diseases. The Center requires careful temperature control and called upon NC Power Systems when a critical cooling system failed on one of the hottest days of the year.
Saiba MaisA Sullair TSR 20 variable-speed electric compressor helped Multi-Tech Systems continue production while its in-plant compressed air system was checked out and adjusted.
Saiba MaisThreemile Canyon Farms was in dire need of emergency prime power when the 5,000v utility feeder supplying the farm’s pumping station lost power.
Saiba Mais