1. Purificador do ar
Esta é a troca mais fácil e mais econômica de fazer, que tem o maior impacto na eficiência do combustível. Quando um filtro de ar acumula sujeira, o fluxo de ar é restrito. E se o motor não puder receber o ar de que precisa, não pode ter um desempenho de acordo com as especificações. É por isso que trocar/limpar seu filtro de ar regularmente pode melhorar significativamente a economia de combustível.
Algumas escavadeiras têm um indicador de restrição do fluxo de ar como equipamento padrão, que adverte o operador quando é hora de trocar os filtros. No entanto, esperar por essa advertência significa que você já chegou a um ponto em que, provavelmente, já está desperdiçando combustível.
Uma inspeção visual deverá ser feita a cada 50 horas para assegurar o máximo de desempenho de operação. A maioria das máquinas permite acesso rápido e fácil ao filtro e ele pode ser facilmente inspecionado diariamente, antes do início do turno de trabalho.
2. Graxeiras
A manutenção do lado de trabalho de uma escavadeira adequadamente lubrificado pode ajudar a melhorar a eficiência do combustível, exigindo menos potência para realizar as funções de escavação. A maioria das graxeiras no lado de trabalho de uma escavadeira deve ser lubrificada diariamente, ou semanalmente, no máximo.
3. Óleo do sistema hidráulico
A troca do óleo do sistema hidráulico, de acordo com as recomendações do fabricante, pode ajudar a melhorar e eficiência do sistema, o que, por sua vez, pode ajudar a melhorar a eficiência do combustível. As escavadeiras são, basicamente, uma unidade de potência hidráulica. Assim, quanto mais eficiente for o sistema hidráulico, menos potência será necessária para realizar as tarefas.
4. Óleo do motor
A troca do óleo do motor de acordo com as recomendações do fabricante assegura uma lubrificação adequada, o que significa menos atrito durante a operação. Quanto mais fácil for o giro das peças do motor, mais eficiente ele será.
5. Rotação mais baixa do motor
Se a obra que você está realizando não exige potência total, operar o motor em uma rotação ligeiramente mais baixa pode ter um impacto significativo na economia de combustível. A maioria das escavadeiras compactas tem sistemas hidráulicos muito eficientes que funcionam com potência e controle, mesmo em rotações mais baixas do motor.
“A maioria das mini escavadeiras não realiza escavações todos os dias, assim uma rotação mais baixa do motor será perfeitamente aceitável”, declarou Darren Wilson, analista da Caterpillar. A combinação adequada de motor e sistema hidráulico ajuda a melhorar o desempenho.
“Quando comparamos duas escavadeiras na mesma classe de tamanho, uma poderá ter 25% mais de potência bruta do motor, mas a potência hidráulica poderá igual nas duas,” explicou Wilson. “Embora a potência bruta do motor seja uma consideração importante, a potência hidráulica é o que realmente importa, porque ela mede o rendimento da bomba. Você quer um motor e um sistema hidráulico que operem com o máximo de eficiência.