在产品生命周期内提供最低的运营成本和最高的回报

在工业发动机领域,Caterpillar 提供的一切都以实力为中心:

  • 在最严苛条件下提供优异性能的发动机的实力
  • 广泛产品线(0.5 到 296 升发动机)的实力
  • 无与伦比的代理商网络的实力
  • 从数字技术中所获得洞见的实力

所有这些整体实力共同带来了一项关键优势:原始设备制造商(OEM)和最终用户的盈利潜力得以提高。“我们的价值分化是基于这样一个信念,即与使用我们竞争对手的产品相比,我们的发动机客户能够通过使用 Caterpillar 获得更多利润,”市场营销和代理商业务总监 David Nicoll 说道。“我们希望帮助客户提高盈利能力。”

专业发动机开发

Cat®发动机的实力始于两个重要方面:产品设计和工程,二者都是基于从数千种机器应用中收集的知识。“Caterpillar 正在开发世界一流的发动机,这些发动机具有出色的性能和燃油经济性,并且我们通过 Cat 代理商提供将发动机安装到 OEM 机器中所需的工程技术,”Nicoll 说。“我们致力于提供与 OEM 机器完美匹配和正确集成的发动机,这样所有者和操作员最终都能获得他们所需的性能水平。”

广泛的 OEM 兼容性

Caterpillar 为客户提供多种工业发动机,并与所有规模的 OEM 合作。“有些 OEM 只需要为少数几种机器使用工业发动机,而其他 OEM 则需要为多种机器配备发动机。通过与 Caterpillar 和 Cat 代理商网络合作,他们都能获得附加价值。“Nicoll 说,”我们提供了与许多不同类型 OEM 机器兼容的发动机解决方案。我们的客户生产的机器可用于多种应用和工作条件。“

出色的售后支持

我们对最终用户的承诺还包括可靠的售后保障。Cat 代理商网络提供技术建议和各种服务解决方案,包括客户服务协议。此外,OEM 代理商网络能够获得 Caterpillar 工业服务代理商计划的支持,以确保每位客户的发动机正常运行。”OEM 可以放心,只要机器来到最终用户手中,我们就能通过 Cat 代理商提供世界一流的产品支持,确保实现最佳的正常运行时间,“Nicoll 说。”当这些最终用户需要专家协助时,就能够获得这种可靠的支持。“

高级发动机管理

Caterpillar 还通过数字技术帮助最终用户提高盈利能力。此技术可将发动机数据转化为洞见,从而帮助最终用户做出更好、更明智的决策。例如,数据洞见可以指出应采取主动措施,例如预测性保养和其他有针对性的解决方案,这些措施有助于让发动机在整个生命周期内保持运转。