Quando si tratta di lavorare in spazi ristretti, non esiste un mini escavatore troppo piccolo. Abbiamo progettato i nostri mini escavatori di nuova generazione per aiutarvi a superare le sfide poste dal lavorare in spazi molto ristretti. Ora è possibile accedere a una vasta gamma di siti di lavoro, con tutta la potenza di una macchina Cat® racchiusa in un design micro. È perfino possibile regolare la larghezza di alcuni modelli per adattarli allo spazio di lavoro.
I sottocarri di tutti i modelli da 1 a 2 tonnellate sono retrattili.Questo permette di accedere a ingressi e passaggi stretti. Quando è il momento di iniziare a scavare, i cingoli si espandono nuovamente per offrire la massima stabilità.
Per ritrarre i cingoli e restringere la larghezza della macchina, è sufficiente sollevare la macchina da terra utilizzando la lama apripista e il braccio dell'escavatore. Utilizzare quindi la leva della lama apripista per ritrarre i cingoli. Sollevando la macchina da terra, si proteggono i cingoli in estensione o ritrazione da eventuali rocce o armature taglienti che potrebbero trovarsi al di sotto.
Una volta che i cingoli sono stati ritratti, la macchina è più stretta della lama apripista, quindi non bisogna dimenticare di ripiegare le estensioni della lama. Abbiamo progettato queste estensioni per essere fissate permanentemente alla macchina, in modo che non le si possa perdere accidentalmente.
Il video mostra quanto è facile e veloce ridurre la larghezza dei cingoli.
I modelli di mini escavatori di nuova generazione dotati di cingoli regolabili sono:
La nostra soluzione con raggio compatto offre tutta la potenza e la facilità di movimento di un design Cat in una macchina di piccole dimensioni. Con meno sporgenza rispetto ad altri modelli, si tratta di un'ottima soluzione per lavorare in spazi particolarmente ristretti.
Ci sono quattro modelli tra cui scegliere con un design a raggio compatto, indicato dalla sigla “CR” dopo il numero di modello:
Contattate il vostro rivenditore Cat locale per scoprire in che modo un modello a raggio compatto può rivelarsi vantaggioso per la vostra attività.
A volte l'ingresso in un cantiere è così stretto che accedervi con un escavatore è impossibile.Niente paura! I modelli da 1 a 2 tonnellate sono dotati di 2 punti di sollevamento sul tettuccio.Ciò significa che è possibile semplicemente sollevare la macchina e posizionarla dove serve.L'operatore di impianto David Unsworth trova questa funzione molto utile nel suo lavoro:
“Il modello Cat 301.5 è dotato di due punti di sollevamento sul tettuccio, che rendono estremamente facile e sicuro sollevarlo oltre i muri. Oppure, se stiamo lavorando in un'area ristretta dove l'accesso è stretto, possiamo semplicemente portarlo direttamente dentro con facilità”, spiega David.
È possibile trovare le specifiche complete e tutti i dettagli relativi a ogni modello, inclusa larghezza dei cingoli, oscillazione posteriore e profondità di scavo, nella pagina di ogni modello.
Contattate il vostro concessionario locale Cat per scoprire maggiori informazioni sulle caratteristiche dei mini escavatori. Sarà felice di darvi consigli esperti e fornirvi assistenza nella scelta di un mini escavatore di nuova generazione.
E non dimenticate di prenotare una guida dimostrativa per vedere quanto sono piccole e potenti queste macchine.
#AlLavoro
Seguiteci per ottenere più suggerimenti e consulenza di esperti su come dare nuovo impulso alla propria impresa. #LetsDoTheWork
Lavorare tutti i giorni ai macchinari o alla scrivania può creare tensioni al vostro corpo. Provate questi cinque esercizi per aiutarvi ad alleggerire la tensione dopo una giornata di lavoro.
Maggiori informazioniScoprite come promuovere la vostra impresa ed occupare una posizione più alta su Google ed altri motori di ricerca con questi semplici suggerimenti forniti da esperti.
Maggiori informazioniScrivere contenuti appropriati per il vostro sito web è fondamentale per aiutare i clienti a trovare online la vostra impresa. Ottenete suggerimenti validi per essere in grado di scrivere per il web.
Maggiori informazioni