Améliorez votre jeu de chargement de camions
Améliorez votre jeu de chargement de camions

Améliorez le chargement de camions

Apprendre les bonnes techniques de chargement des camions peut vous aider à gagner du temps et à être plus productif au travail. Les experts de Caterpillar partagent leurs conseils.

Une journée productive sur le chantier commence par un travail efficace. . Nous nous sommes entretenus avec les experts de Caterpillar, Ryan Neal et Amy Vincent, afin de découvrir leurs astuces pour charger correctement les camions, que vous utilisiez une grande pelleuse ou une mini-pelleuse.

Position correcte de chargement du camion

Charger un camion avec efficacité commence par une position de chargement adéquate, qui dépend de la taille de la machine que vous utilisez et de votre vue sur la benne du camion. Par exemple, si vous chargez une grande pelleteuse sur un camion articulé, , vous pouvez le faire de l’avant vers l’arrière, car vous avez une meilleure vue sur la benne. Si vous chargez une pelleteuse de taille moyenne sur un camion tandem, vous n’avez pas la même vue sur la benne du camion. Il est donc plus facile de commencer au centre de la benne et de charger dans l’une ou l’autre direction.

Cela vaut également pour les équipements plus petits tels que les mini-pelleteuses ; il est probable que le chargement se fasse sur un camion-benne et que la visibilité de l’intérieur de la benne du camion soit insuffisante. De ce fait, il est très probable que vous chargiez en commençant par le milieu et en allant vers l’extérieur.

Comment charger un camion en toute sécurité

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour renforcer la sécurité du chargement des camions :

  • Chargement en talus : Le chargement en talus est l’un des meilleurs moyens de rendre le chargement des camions plus efficace et plus sûr. En fonction de votre chantier et de la taille de votre machine, vous devrez peut-être construire un talus ou, si le tas que vous déplacez est suffisamment grand, utiliser celui-ci comme talus. Lors de l’utilisation d’un talus, la meilleure pratique consiste à faire en sorte que le haut du talus atteigne la hauteur du rail du camion que vous chargez. Cela vous donne la visibilité nécessaire et vous évite de perdre du temps comme ce serait le cas si le talus était trop haut.
  • Utiliser les dispositifs de visibilité en cabine : Les pelleteuses Cat de toutes tailles, et en particulier les mini-pelleteuses, sont munies d’une verrière pour une meilleure visibilité. Si vous utilisez une mini-pelleteuse, la verrière peut vous donner une meilleure visibilité sur les flèches hautes et les camions.

Aidez votre entreprise de construction à se développer

Obtenez les conseils d'experts en construction dont vous avez besoin.

En savoir plus
Aidez votre entreprise de construction à se développer
Aidez votre entreprise de construction à se développer
de

Charger de manière plus efficace

Outre le chargement en talus, il existe d’autres fonctionnalités et bonnes pratiques qui peuvent vous aider à charger les camions, en fonction de la taille de votre équipement.

  • Repérage du camion : La position de votre camion est importante pour un chargement efficace, quelle que soit la taille de la pelleteuse. Si votre camion est trop éloigné, vous devrez déplacer votre machine inutilement, ce qui ralentira le processus de chargement. Les mini-pelleteuses rendent le repérage des camions encore plus primordial, car ces machines n’ont qu’une portée de 12 pieds (3,7 mètres). En fonction de l’application et de l’espace disponible sur le chantier, la façon la plus rapide de procéder au chargement est de le faire à un angle de 45 degrés, si vous en avez la possibilité.
  • Dimensionnement correct du godet et de la machine : Le choix du bon godet et de la taille de la machine pour le travail à effectuer a un impact sur votre productivité et votre efficacité. Consultez cet article pour trouver l’engin le plus adapté au camion.
  • Technologie Cat Payload : Les petites, moyennes et grandes pelleteuses Cat sont équipées de la technologie Cat Payload, un système de pesage embarqué qui calcule le poids des matériaux pendant le travail. Cela vous permet de charger avec plus de précision et de diminuer les temps de chargement.
  • Technologie Cat Grade : La technologie Cat Grade  vous permet de travailler à partir d’un talus et de maintenir une hauteur de talus spécifique afin que vous puissiez charger à partir de la position optimale. Cette technologie peut être utilisée sur les mini-pelleteuses et les grandes pelleteuses.

Quelle que soit la machine que vous utilisez, assurez-vous de tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités technologiques embarquées qui vous permettent de travailler plus efficacement. Souvenez-vous de ces conseils et vous deviendrez un pro du chargement de camions en un rien de temps.


 

 

 

RESTEZ INFORMÉ DES NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES OUTILS CAT®.

EN VOUS INSCRIVANT À NOTRE NEWSLETTER.

S'INSCRIRE

ARTICLES ASSOCIÉS

Vous trouverez ici des idées pour développer votre entreprise. Poursuivez votre lecture en découvrant des informations sur les machines, des conseils et astuces d'experts pour tirer le meilleur parti de chaque travail.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS