telematica
telematica

Rimani sul pezzo con la telematica

 

 

Questo è il quarto articolo della serie dedicata a come la tecnologia può aiutare le imprese edili a ottimizzare le prestazioni nei loro cantieri. Nei pezzi precedenti abbiamo mostrato come la tecnologia può aiutare le squadre delle imprese edili a condividere informazioni e ottimizzare la sicurezza.  In questo articolo ci concentriamo su come la tecnologia e i dati che fornisce possono aiutare a migliorare la disponibilità e ridurre i costi.

Secondo un articolo di ForConstructionPros.com, l’adozione della tecnologia da parte degli appaltatori è tra il 7 e il 17% a seconda delle fonti. Questo numero fa pensare, poiché l’80% dell’attrezzatura pesante prodotta per gli Stati Uniti dal 2009 è dotata di questa tecnologia per il monitoraggio della macchina. Concentrarsi sui dati della telematica è un ottimo modo per distinguerti dalla concorrenza.



Utilizzando i dati telematici, puoi:

•  ridurre i costi dell’attrezzatura → Ha un effetto sui margini di profitto

•  estendere la vita delle macchine → Ha un effetto sull’utilizzo

•  evitare tempi di inattività imprevisti → Ha un effetto sul tempo di attività

•  rilevare i problemi prima del guasto → Ha un effetto sulle riparazioni



di

Project Manager

Priorità: denaro

di

Sovrintendente alle attività

Priorità: utilizzo

di

Caposquadra

Priorità: tempo di attività

di

Responsabile dell’attrezzatura

Priorità: riparazioni

di
  • Le funzioni di posizione ti aiutano a mantenere attrezzatura e persone in sicurezza, avvertendo gli operatori ed emettendo segnali di allarme di prossimità.

  • La telematica può aiutare a ottimizzare l’utilizzo perché l’attrezzatura non viene noleggiata se non serve, oppure parcheggiata e dimenticata.

  • La maggior parte degli OEM fornisce app che ti consentono di accedere a informazioni tramite smartphone o tablet, così puoi controllare le condizioni dell’attrezzatura, il consumo di carburante, i tempi di fermo o le ore di servizio.

  • Il monitoraggio delle condizioni ti aiuta a tenere sotto controllo i costi di manutenzione e riparazione, riducendo i tempi di inattività.

Migliora con la tecnologia Cat

Le tecnologie Cat parlano da sole. Potrai conoscere la tua attrezzatura e le tue attività come non hai mai fatto.

Connettiti
Cat Technology
Cat Technology


Con i dati della telematica potrai identificare e correggere attrezzature sovra o sottoutilizzate per ottimizzare le attività sui tuoi cantieri. Vuoi evitare di avere macchine che lavorano più del dovuto oppure solo il 20% del tempo. Il tuo obiettivo è utilizzare tutte le macchine al pieno delle loro capacità. I dati della telematica ti aiutano ad andare proprio in questa direzione.

*http://www.forconstructionpros.com/article/12063855/3-tips-for-construction-firms-to-get-quick-telematics-roi

 

Articoli collegati

Sei qui per trovare idee su come far crescere la tua attività. Continua a leggere per avere informazioni sulle macchine e consigli degli esperti e ottenere di più da ogni lavoro.