AJAX ENGINEERING PVT. LTD. — 在混凝土修整应用中铺路

专注于技术进步的领先制造商

AJAX 是一家世界一流的设备制造商,为建筑行业提供混凝土解决方案。该公司于 1992 年成立,开始生产自装载式混凝土搅拌机。如今,AJAX 已成为自装载式混凝土搅拌机设备类别的全球领导者。

多年来,AJAX 的产品范围大幅扩展,包含了混凝土配料设备、混凝土搅拌车、固定泵和混凝土泵车。该公司以其内部工程专业知识而闻名,并在班加罗尔郊区的 Doddaballapur 和 Gowribidanur 拥有先进的制造设施。

AJAX 致力于开展数字化转型,并不断发展自身,以满足混凝土行业不断变化的需求。这包括评估市场机会、改进核心能力和优势、更新基准流程、满足国际标准并与关键全球方案保持一致,以不断取得进步。这些努力在印度和许多新兴市场中尤为重要,因为这些国家和地区也在努力建设和扩建重要的基础设施。

该公司还要随时了解最新的技术进步和工业发动机创新。例如,当 AJAX 工程师需要为新产品(高性能 SPX 1204 滑模摊铺机)指定发动机时,他们就找到了 Caterpillar,以寻找领先的解决方案。

SPX 1204 滑模摊铺机是一台大型机器,可以进行低坍落度硅酸盐水泥混凝土铺展和成形,并实施初步表面修整。承包商使用该设备为道路建设项目打造连续无缝路面。

“滑模摊铺机是重达 80 吨的巨型机器。”AJAX 产品工程主管 S M Riaz Nawaz 先生说,“因此,一开始开发这种产品时,我们就觉得有必要使用可靠的发动机。当然,我们最终选择了 Cat® 发动机。“在 Cat 代理商 Gmmco 的协助下,AJAX 工程师选择并集成了 Cat C9,这款重型发动机专为在严苛的条件、应用和环境下运行而设计和制造。

“在我们开始研究 1204 滑模摊铺机时,就向 Gmmco 提出了要求。”他解释说,“他们推荐了 C9,然后我们确定了供货范围并开始着手设计布局。后来,在我们将这款发动机与我们的控制系统进行集成的过程中,Caterpillar 团队提供了非常好的技术支持,帮助我们快速解决了一些问题并满足了我们的目标。 正因为有了他们的支持,我们才得以完成该项目。”

“事实上,从项目开始到最终测试,我们在整个过程中都得到了很好的支持,”Nawaz 说。“Gmmco 的销售和服务团队很好相处,并且擅长快速提供有用的解决方案。整个体验都非常好,没有发生任何不愉快。”

最终我们设计出了一种新型专用摊铺机,其性能优于同类产品。Nawaz 称,C9 发动机噪音低,燃油效率出色,具备久负盛名的 Cat 可靠性和耐用性,给 AJAX 工程师留下了深刻的印象。这些优势可为最终用户带来巨大的价值,因此对最终用户有很大的吸引力。“客户可以降低运营成本,最大限度延长正常运行时间,并获得 Cat 代理商网络的可靠支持,因此受益匪浅。”销售和营销主管 Debasish Bhattacharya 先生说。“这些极具竞争力的卖点能够帮助我们脱颖而出。”  

位置:

班加罗尔 - 560058 印度卡纳塔克邦

发动机使用范围:

Cat®  C9 242 kW 发动机

Cat® 代理商:

www.ajax-engg.com